大家好,我测试了CC1120 (从205-240mhz开始)。
CHS说:
对于使用433 MHz/315 MHz参考设计BOM的TX部件I,RX部件 和滤波器具有以下压缩值:L19.11万N,L192/L201 68n,C201/ C191 10p,L193 33nH,C181 10p,L173 62n,C175 10p,L174 62n。 使用 CC1125的BOM ,我不会失去灵敏度和输出功率,但第二个伤害可能需要更多的调整,因为这是-25 dBm (15 dBm输出功率)。 其他损害低于50 dBm。
理查德·华莱士 说:
对于220 MHz,
将不平衡变压器盖C201和C191:从12 pF更改为6.8 pF
recv结果:例如
205-215mhz -25dbm
215-220MHz -26 -27dbm
220-235mhz -28 -29dbm
235-240mhz -26 -27dbm
如何提高 220-235mhz中的recv信号强度?
我测试了6块板,结果几乎一样,在220-235mhz,最差的recv 信号强度。
此致