This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:低于1GHz的外部天线选择

Guru**** 1930900 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1350STK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/583774/cc1350stk-sub-1-ghz-external-antenna-selection

部件号:CC1350STK
主题中讨论的其他部件:CC1350

尊敬的各位:

由于CC1350STK提供了外部天线接口,因此我正在考虑选择一种比PCB天线性能更好的外部天线。 CC1350的工作频率低于1 GHz,这意味着任何设计用于315-,433-,470-、500-,779-,8668-, 915-,920-MHz是否可以选择作为外部天线? 另一个问题是CC1350如何在这些频率之间切换? 是否根据用户天线选择工作频率?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,STK匹配网络设计为868 MHz/915 MHz/ 2.4 GHZ,这意味着如果您尝试使用此频率以外的频率,结果会很差。

    频率通过API设置,请参阅SmartRF Studio和代码导出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
x 出现错误。请重试或与管理员联系。