This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:SmartRF Studio

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/582717/cc1121-smartrf-studio

部件号:CC1121

您好,

在一台PC上同时使用SmartRF Studio (2)迭代的问题。

只需使用EVM将数据包从TrxEB(1)发送到另一个具有EVM的TrxEB(2)。

一端或另一端间歇性崩溃,可能弹出以下错误消息:

(这种情况经常发生,非常烦人。)  

不确定SmartRF Studio是否曾在同一台PC上为(2)A->B设计过?

如果是,需要或建议使用哪种硬件?

是否有任何轮询/SPI设置可以更可靠地工作?

是否假设双方会有(2)部独立的电脑?

如果不是,使用(2)个USB TrxEB的单台PC的最低CPU要求是什么?

谢谢!

--

Jay Zebryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay,

    我看到同一问题已有很长时间,我的最佳建议是使用两台单独的PC。 它只是更好的工作。

    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    我是从你们那里来的,我不会过分思考这件事,就像你们说的那样。

    谢谢!

    --

    Jay Zebryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    这应该不是问题。 SmartRF Studio设计用于同时处理2个或更多主板。 唯一的要求是每个主板的USB设备ID都是唯一的。 它可以在启动窗口的已连接设备列表中看到。

    为了确保SmartRF 2.6 (CC1121EM)的最新版本没有发生任何错误,我对两个进行了测试。 我无法再现同样的行为。 每次都能正常工作。 我使用的是一种典型设置。

    您使用的是哪种设置?

    您使用哪种类型的数据包配置? 我尝试了可变和固定的数据包长度。

    我假设您拥有最新版本的芯片? 您可以在设备控制面板的底部看到此信息。 在我的例子中,它显示“CC1121, Rev. 2.1 ”。

    此致,
    Øyvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Øyvind

    我有2.5 1,但还没有升级,因为有(6)个其他工程师会受到影响。
    我会向您发送我的XML文件,但不知道如何回复?
    我所拥有的硅版本是2.3

    我的实验室计算机很旧,速度很慢,可能是问题的主要原因。
    (但是,正如TA所建议的,最好的解决方法可能是只获得一台额外的计算机?)

    它是双Pentium E2200 @2.2GHz,具有2核和4 GB 内存。
    Window 7 Pro 32位
    是否有推荐的最低配置?

    谢谢!

    --
    Jay Zebryk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的实验室计算机通常只能正常工作。 如果您使用一个典型设置而不进行修改,您是否会看到相同的行为?

    您应该能够使用"回复"窗口顶部的回形针图标附加文件。

    此致,
    Øyvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了您的设置("Z4"),但似乎是用于继续。 发送 唯一值得关注的是Packet TX中使用的数据包配置。 您收到的错误与数据包发送有关。 这意味着USB通信或从目标设备发送数据时出现问题。

    如果只有在两台设备连接到同一台PC时才会出现此问题,则可能是USB连接有问题。 很难说出原因。 在我的PC上工作正常。 您是否使用USB集线器?
    实验室PC上是否有两个以上的USB端口? 如果是,您可以尝试更改USB端口。

    此致,
    Øyvind
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Øyvind

    我尝试了各种方法,包括添加带有板载附加处理器的3.0 提升卡。

    我认为Thomas唯一可行的解决方案是使用(2)台PC。

    谢谢!

    --

    Jay Zebryk