您好,
在一台PC上同时使用SmartRF Studio (2)迭代的问题。
只需使用EVM将数据包从TrxEB(1)发送到另一个具有EVM的TrxEB(2)。
一端或另一端间歇性崩溃,可能弹出以下错误消息:
(这种情况经常发生,非常烦人。)
不确定SmartRF Studio是否曾在同一台PC上为(2)A->B设计过?
如果是,需要或建议使用哪种硬件?
是否有任何轮询/SPI设置可以更可靠地工作?
是否假设双方会有(2)部独立的电脑?
如果不是,使用(2)个USB TrxEB的单台PC的最低CPU要求是什么?
谢谢!
--
Jay Zebryk