This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:当RF RX使用共享资源时,如何通过RF TX发送数据

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/582761/ccs-launchxl-cc1310-how-to-send-data-through-rf-tx-while-rf-rx-is-using-shared-resources

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:SimpliciTICC1310

工具/软件:Code Composer Studio


在我的程序中,我使用信号在CC1310的RF TX过程和RF RX过程之间切换,链接是 :e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/50.525万

现在,我在RX过程中通过UART接收帧,并希望发送此帧,它使用TX过程,但也希望RX过程等待发送完成,然后等待接收。 “我不知道怎么做,请告诉我。

此致,

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoang,  

    请查看此线程,了解如何组合UART和RF的示例。

    此致,
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您TA1.2012万