请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC1310 主题中讨论的其他部件:SimpliciTI, CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
在我的程序中,我使用信号在CC1310的RF TX过程和RF RX过程之间切换,链接是 :e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/50.525万
现在,我在RX过程中通过UART接收帧,并希望发送此帧,它使用TX过程,但也希望RX过程等待发送完成,然后等待接收。 “我不知道怎么做,请告诉我。
此致,
Nguyen