This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:CC1201上的FEC支持

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/606209/cc1201-fec-support-on-cc1201

部件号:CC1201
主题: CC1101中讨论的其他部件

您好,

我们使用CC1201和我们自己的50kbps GFSK调制协议。 我想知道我是否可以使用内置FEC,如果可以,如何使用?

FEC位错误纠正功能是什么以及它将添加多少冗余位? 使用FEC的数据包的最大长度是多少(如果有任何影响)?

任何关于此问题的文档都很好,用户指南告诉我:

FEC由设置PKT_CFG1.FEC_EN = 1启用。 CC120X中实施的FEC兼容
当PKT_CFG2.FS_MODE_EN = 1和FEC时,使用FRC.4g 802.15 (NRNSC编码)
当PKT_CFG2.FS_MODE_EN =0时,在CC1101中实现。
当启用FEC时,不得在数据包接收期间访问RXFIFO,因此
完整数据包(不包括前导码和同步)不得大于128字节。 使用FEC时,
4元调制格式的符号速率不得超过250 ksps,2元格式的符号速率不得超过500 ksps
调制格式。

..但实际上,PKT_CNFG2寄存器中没有FS_MODE_EN位?

Br,Riku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里,看起来像是用户指南中的打字错误,请参阅  PKT_CFG2中的FG_MODE_EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的,您能帮我解决我的问题:我是否可以将FEC与我自己的协议结合使用?如果是,如何操作? 它会带来什么类型的收益和开销? FEC激活时的最大数据包长度是多少?或者它没有影响?

    Br,Riku  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您不希望遵守802.15。4g标准。 然后,您需要设置:
    PKT_CFG1.FEC_EN = 1
    PKT_CFG2.FG_MODE_EN = 0

    使用FEC时,吞吐量将减半,因为FEC每位在空气中编码为2位。

    据我所知,使用FEC时没有数据包长度限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,特!

    您知道此FEC使用哪种编码类型吗? 每100个数据库有多少位错误可以纠正AD/R,理论上SNR改进是什么?

    编码过程是否包括交叉存取,或者我们是否应该手动激活它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您设置PKT_CFG2.FG_MODE_EN =0,则FEC与CC1101 FEC兼容,并在此处详细描述: www.ti.com/.../swra113a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这几乎回答了我的问题。 我仍然缺少的唯一一件事是,在100位输入数据中,这可以纠正多少位错误? 它表示编码器/解码器具有6的自由距离,这意味着可以恢复2或3位错误,但这是否真正独立于输入数据长度,或者是否有经验法则,这种自由距离在实践中对纠正功能意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有应用手册中未涵盖的FEC性能数据。