主题: CC1101中讨论的其他部件
您好,
我们使用CC1201和我们自己的50kbps GFSK调制协议。 我想知道我是否可以使用内置FEC,如果可以,如何使用?
FEC位错误纠正功能是什么以及它将添加多少冗余位? 使用FEC的数据包的最大长度是多少(如果有任何影响)?
任何关于此问题的文档都很好,用户指南告诉我:
FEC由设置PKT_CFG1.FEC_EN = 1启用。 CC120X中实施的FEC兼容
当PKT_CFG2.FS_MODE_EN = 1和FEC时,使用FRC.4g 802.15 (NRNSC编码)
当PKT_CFG2.FS_MODE_EN =0时,在CC1101中实现。
当启用FEC时,不得在数据包接收期间访问RXFIFO,因此
完整数据包(不包括前导码和同步)不得大于128字节。 使用FEC时,
4元调制格式的符号速率不得超过250 ksps,2元格式的符号速率不得超过500 ksps
调制格式。
..但实际上,PKT_CNFG2寄存器中没有FS_MODE_EN位?
Br,Riku