This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:与CC1350 LUNCHXL比较

Guru**** 2521670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/606452/cc1350stk-compare-to-cc1350-launchxl

部件号:CC1350STK
主题:CC1350中讨论的其它部件

您好,我的问题是关于CC1350启动板和CC1350传感器标签原理图设计的区别,如果这是个哑的问题,请原谅我。  

在CC1350 Launchpad的设计中,设备XMSSJE3G0PA-003 (u11) 用于在端口3或端口2之间选择端口1的输入,而CC1350传感器标签中没有该组件。 我想知道这种差异背后的原因是什么,以及组件u11对RF设计过程是否至关重要。  

上面是CC1350启动板,该组件突出显示

以上是CC1350传感器标签示意图,不再有u11组件。  

感谢您阅读此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sensortag使用单端输入/输出;2.4 GHz路径连接到RF_P,868/915MHz路径连接到RF_N

    Launchpad使用2.4 GHz和868/915 MHz的差动输入/输出。 这两条路径需要不同的平衡变压器,LC滤波器和匹配网络。 开关用于根据工作频率选择适当的路径。

    单端与差动模式:
    单端输出功率减少3 dB (信号摆动是差动模式的一半)
    单端灵敏度降低约1 dB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清!