This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:TX配置问题,正在尝试解决

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/603508/cc1200emk-868-930-tx-configuration-issues-trying-to-resolve

部件号:CC1200EMK-868-930
主题中讨论的其他部件:CC1200DK

我正在尝试从CC1200DK生成以下波形-

波形目标

  • 传输模式:连续(无限数据包长度)
  • 射频:868 MHz
  • 调制类型:ASK/OOK
  • 调制深度:完全
  • 符号大小:12.5us

问题

  • 传输模式
    • 连续模式不工作
  • 调制深度
    • 使用嗅探器,我无法检测到完全关闭
  • 符号大小
    • 应用的值对我不起作用

观察到的波形

在附带的项目中,我观察到一个25.6us的符号大小不符合100 % ASK_DETECT。

  • CH1 (红色)- WFP 4.5
  • CH2 (黄色)-基带嗅探器(天线和整流器)

我已附上我的项目,试图实现这一目标-

e2e.ti.com/.../7457.per-test-_2D00_-cc1200-ASK-demo.zip</s>1200

我解决这些(3)问题的最佳方式是什么? 我在这里花了很多时间,联系E2E寻求帮助! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此项,因为它已重复发布。