请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1101 我运行的是CC1101和LNA @ 433.92 MHz。 调制是MSK,数据速率为250 kbps。
我无法从接收器获得更好的续航里程。 如果我使用工作台上的信号源进行测量,我可以获得-105.dBm灵敏度,但当我连接天线时,对讲机不会获得更多的信号范围,并报告与不使用LNA时类似的RSSI值。
我在这里错过了什么。 我读了本论坛上的另一条线索,它提出了我所执行的同样的内容。 我只是不明白为什么它不能更好地工作。