This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101 + LNA

Guru**** 2548650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/602653/cc1101-cc1101-lna

部件号:CC1101

我运行的是CC1101和LNA @ 433.92 MHz。  调制是MSK,数据速率为250 kbps。

我无法从接收器获得更好的续航里程。 如果我使用工作台上的信号源进行测量,我可以获得-105.dBm灵敏度,但当我连接天线时,对讲机不会获得更多的信号范围,并报告与不使用LNA时类似的RSSI值。

我在这里错过了什么。 我读了本论坛上的另一条线索,它提出了我所执行的同样的内容。 我只是不明白为什么它不能更好地工作。   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -如果您在没有LNA的CC1101上测量信号源,您会使用工作台上的信号源测量哪种灵敏度?
    -如果我理解正确:您有两块主板,一块带有CC1101,另一块带有CC1101 + LNA。 您使用相同的测试设置和天线并测量相同的范围?

    如果灵敏度提高了6 dB,则应在范围上提高2倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TER写道"如果灵敏度提高了6 dB,则应在范围上提高2倍。"如果灵敏度不受噪声基底限制,则正确。

    建议您在以下情况下测量现场的噪声基线:1)连接天线,如果可能,2)断开天线并使用50欧姆负载天线馈入点。 请勿使用发射器进行此测试。 灵敏度限值应大约比噪声基底高10 dB。