请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200 您好,
我们在个人主板上使用CC1200,并且正在测试灵敏度。 我们在该板上的灵敏度为-106dBm,CC1200EM也是如此,但我们期望得到更好的结果。
我们使用以下参数:
9,6kbps,2-GFSK,dev = 2,4kHz,RX过滤器BW = 25kHz
您认为这是正确的,还是我们的结果可以改进?
谢谢!
昆廷。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据SmartRF Studio图片,您使用4字节有效负载。 1 % BER则对应于Per = 27.5 %。 对于正确的设计,我预计1 % BER约为-113 dBm。
您可以测量噪声基底。 执行以下操作:关闭TX。 在天线无信号的情况下读取RSSI。 假设1 % BER的SNR为10 dB,则灵敏度应高于噪声基底10 dB。 如果噪声基准明显高于约-123 dBm,则您的PCB设计可能存在问题。