主题中讨论的其他部件:CC1101, CC110L
大家好,
我想在 CC113L中使用冻结自动增益控制(AGC)功能,我找到了下面关于CC1101的讨论线。但阅读后我仍有一些问题。
问题1:CC1101上的寄存器AGCTEST(0x2B)与CC113L上的寄存器reserved_0x2B是否相同? 如果相同,为什么默认值不同?
问题2:如果在CC113L上设置AGC_FREEZE =3,如何设置增益值?
有关CC1101的讨论主题如下:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我想在 CC113L中使用冻结自动增益控制(AGC)功能,我找到了下面关于CC1101的讨论线。但阅读后我仍有一些问题。
问题1:CC1101上的寄存器AGCTEST(0x2B)与CC113L上的寄存器reserved_0x2B是否相同? 如果相同,为什么默认值不同?
问题2:如果在CC113L上设置AGC_FREEZE =3,如何设置增益值?
有关CC1101的讨论主题如下:
您是否有关于这是哪些案例的更多信息?
请注意,在接待处结束时,他们应查看此应用说明: www.ti.com/.../swra147b.pdf
您好,
客户不想说,因为他们认为自己知道怎么做。 他们只需请求命令或寄存器设置来冻结增益。
客户只是说,如果不这样做,某些情况下某些传感器数据将丢失。 传感器是单向传输(非ACK)。
我的假设如下,如果有任何误解,请更正。
----------------
一些传感器在短距离内,一些在长范围内(信号弱)。 所有传感器都是单向传输和发送间隔时间的数据。
接收器将衰减短距离传感器的增益,并保持增益一段时间以收听(我不确定有多长时间,但它应该是短的)。
如果长距离传感器在此期间发送数据,则数据将由于衰减增益而丢失。 是这样吗?
在这种情况下,接收器将冻结增益并设置长距离传感器的增益。
长距离传感器将被接收,短距离传感器可能收到错误。
----------------
我将提供API (注册设置)来冻结增益,如果客户使用此功能,请告诉我任何风险。
非常感谢您的回复。
巴西,
千斤顶