This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:如何在CC11xL上使用AGC冻结功能?

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC113L, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/599777/cc113l-how-to-use-agc-freeze-function-on-cc11xl

部件号:CC113L
主题中讨论的其他部件:CC1101CC110L

大家好,

我想在  CC113L中使用冻结自动增益控制(AGC)功能,我找到了下面关于CC1101的讨论线。但阅读后我仍有一些问题。

问题1:CC1101上的寄存器AGCTEST(0x2B)与CC113L上的寄存器reserved_0x2B是否相同? 如果相同,为什么默认值不同?

问题2:如果在CC113L上设置AGC_FREEZE =3,如何设置增益值?  

有关CC1101的讨论主题如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地址0x2B处的寄存器保留在CC113L上,不应使用。 因此,您不能手动设置AGC增益。 也就是说,在正常使用情况下,手动设置增益在任何情况下都没有任何好处。 您始终希望AGC从最大增益开始(在启动RX时会这样做),并让芯片本身根据输入信号强度自动调整增益。 原因是内部ADC具有有限的动态范围,并且内部放大信号需要接近MAGN_TARGET定义的水平,以便在不降低RX性能的情况下为阻挡者保留空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sverre,

    感谢您的回复。

    我们客户的应用程序需要测量接收器端的RSSI。 因此,他们想要关闭AGC功能(即 AGC冻结)。

    如果我需要冻结收益,是否有任何建议?

    如果不更改任何设置,但设置AGC_FREEZE =3 , CC113L将设置什么增益? 最大增益?

    巴西,

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,芯片在不锁定AGC增益的情况下正确计算RSSI。

    如果您使用SmartRF Studio中的设置,您将获得正确的RSSI。 另请参阅数据表中的RSSI部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复,我将尝试一下。
    但我仍然想知道如何在CC113L或CC110L上使用AGC_FREEZE函数。
    如果在CC11xL上设置AGC_FREEZE = 3,AGC是否将冻结? 或者仅在CC1101上工作?


    巴西,
    千斤顶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC110L/ CC113L没有与CC1101相同的寄存器,因此您无法以相同的方式锁定增益。 请注意,即使在CC1101上,这也仅用于测试目的,几乎没有实际用途。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我们的客户仍需要AGC冻结功能来实现其特殊目的。

    能否帮助我在CC110L/CC113L上实现此功能?  

    巴西,

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细描述客户需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    客户使用CC113L作为接收器从传感器侧收集数据。
    根据他们的经验,在某些情况下,应关闭AGC才能获得击球员的表现。

    巴西,
    千斤顶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有关于这是哪些案例的更多信息?

    请注意,在接待处结束时,他们应查看此应用说明: www.ti.com/.../swra147b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢你的帮助。

    客户不想分享特殊情况,抱歉。

    我尝试在CC113L上冻结AGC功能,它似乎起作用。

    到目前为止,这对我来说已经足够好了,我会向客户提供进一步的测试。

    谢谢~!

    巴西,

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,保留寄存器是出于某种原因而保留的,我们强烈建议对这些寄存器使用建议的设置。

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否知道最终客户为何不想分享免费收益的用例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siri,

    不应更改0x2B的原因是什么? 风险是什么?

    我需要做的是冻结AGC并将最大增益作为默认值。 我这样做的原因是信号弱(长距离)。
    我可以成像的风险是,如果强TX闭合,则为无线电饱和度;如果TX处于短范围,则会增加错误率。

    巴西,
    千斤顶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果"如果强TX闭合,我可以成像的风险是无线电饱和;如果TX处于短范围,则增加错误率。 "是这样吗,他们是否查看了我链接到的应用说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户不想说,因为他们认为自己知道怎么做。 他们只需请求命令或寄存器设置来冻结增益。

    客户只是说,如果不这样做,某些情况下某些传感器数据将丢失。 传感器是单向传输(非ACK)。

    我的假设如下,如果有任何误解,请更正。

    ----------------

    一些传感器在短距离内,一些在长范围内(信号弱)。 所有传感器都是单向传输和发送间隔时间的数据。

    接收器将衰减短距离传感器的增益,并保持增益一段时间以收听(我不确定有多长时间,但它应该是短的)。

    如果长距离传感器在此期间发送数据,则数据将由于衰减增益而丢失。 是这样吗?

    在这种情况下,接收器将冻结增益并设置长距离传感器的增益。

    长距离传感器将被接收,短距离传感器可能收到错误。

    ----------------

    我将提供API (注册设置)来冻结增益,如果客户使用此功能,请告诉我任何风险。

    非常感谢您的回复。

    巴西,

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用说明涵盖两种情况(弱信号和强信号)冻结增益意味着他们要么遇到弱信号问题,要么遇到强信号问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。这就是我的意思。

    如果增益可以固定,则在特殊情况下它有机会获得弱信号。

    如果我错过了任何风险,请告诉我。 谢谢

    巴西

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否收到您的最后一篇帖子。

    假设收益是自由的:

    -最大值:如果您靠近发射器且接收器将饱和(=>无法接收),则AGC不能降低增益

    -最小值:如果接收到弱信号,则AGC不能增加增益,结果将是灵敏度差。

    所以在我看来,冻结收益是没有好处的。