Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1350STK 您好,
我们的设计基于CC1350STK,具有两个单端路径- 433Mhz和2.4GHz。
尝试评估433Mhz时,我注意到目标配置中没有单端选项:
当我更改单端的配置寄存器时,我不确定bahviour是否正确。性能似乎没有太大变化:
SmartRF是否支持单端设计? 建议的配置/参数是否正确?
谢谢!
YTE