This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101不同步

Guru**** 2562860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/618785/cc1101-out-of-sync

主题中讨论的其他部件:CC1101'C100m正在查找CC1101应用程序的帮助。 我们有两台设备使用CC1101,有时当它们“不同步”时,我们可以对其中一台或两台设备发出复位,遥测也会恢复。 重置涉及CC1101寄存器的重新初始化,而不是消耗电源。 我的问题是:CC1101是否存在某些条件/状态,在这些条件/状态下,重新初始化将无法解决通信问题,并且需要POR? 谢谢,Paul Meadows,pmeadows@imtheramedical.com,818-822-1961
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将您的问题移至新的主题,因为您的问题看起来与原始问题无关。

    您是否尝试过调试节点不同步的原因?

    如果CC1101处于睡眠状态,则并非所有寄存器都有保留,并且在芯片从睡眠状态唤醒时必须设置其中的一些寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我们多年来成功地实施了我们的联系,但有时我们由于坦率地说不为人所知的原因而失去联系。 我们有一种重启设备的方法,它遵循与POR相同的矢量,只是不会断电。 我将在从睡眠状态下退出时调查寄存器维护,但由于这是如此罕见的事件,我怀疑我们没有正确处理此问题。 但是,我真的想知道POR之后的完全初始化与不使用POR之间是否有区别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1101具有两个VCO:
    当TEST0.VCO_SEL_CAL_EN =0时,通过FSCAL2[5]手动设置要使用的VCO (0=低,1=高)。
    当TEST0.VCO_SEL_CAL_EN =1时,CC1101使用的VCO始终是较低的VCO。 FSCAL2[5]在这种情况下不会在意。

    来自SMART RF工作室的设置可确保使用VCO的正确设置。

    测试寄存器在睡眠模式下没有保留,因此,如果未正确选择这些寄存器,则会选择错误的VCO。 两个VCO盖板的频率范围通常重叠,但对于某些批次/温度等,情况并非如此,如果选择了错误的VCO,您将失去链接。

    这可能是无法通过重新初始化寄存器来解决的情况。 如果您有FIFO过载/下溢,则应刷新FIFO。