请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:CC1101'C100m正在查找CC1101应用程序的帮助。 我们有两台设备使用CC1101,有时当它们“不同步”时,我们可以对其中一台或两台设备发出复位,遥测也会恢复。 重置涉及CC1101寄存器的重新初始化,而不是消耗电源。 我的问题是:CC1101是否存在某些条件/状态,在这些条件/状态下,重新初始化将无法解决通信问题,并且需要POR? 谢谢,Paul Meadows,pmeadows@imtheramedical.com,818-822-1961