This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:RSSI,无信号

Guru**** 2547220 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/617616/cc1200-rssi-with-no-signal

部件号:CC1200

我正在尝试使用CC1200的RSSI输出来解调AM信号。

在测试RSSI性能时,我发现未应用信号的平均RSSI在15Hz速率下跳转10-20 dB。

唯一对该问题有重大影响的设置是AGC窗口大小。  它会降低振幅,但不会影响速率。

下图是RSSI以80KHz速率更新的DAC输出。

我有两个问题:

1. CC1200中的哪一个过程可以说明我所看到的15Hz速率?

2.为什么RSSI估计值在没有信号输入的情况下噪音如此大?

谢谢!  

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy,  

    我建议将异步解调器输出用于此类任务。 SmartRF Studio中介绍了的使用和配置。

    在SmartRF Studio中,选择"继续RX ",然后选择"透明串行模式",最后单击"?" 这将为您提供一个很好的指南,帮助您了解如何将其连接起来。

    我认为这是使用CC设备执行自定义ASK解调的更好起点。

    此致,
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的AM信号是否具有2个不同的级别(即ASK/OOK调制)? 在这种情况下,请使用芯片内置的ASK/OOK解调功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 很遗憾,我们没有执行Ask DEMOD,而是尝试解调模拟AM。
    我们发现了15Hz速率问题-事实证明这是自我强加的。

    为了使用RSSI执行模拟AM解调,RSSI更新速率至少需要9KHz。 遗憾的是,这会导致噪音AGC性能,因为它需要较小的AGC窗口设置。
    解决这一问题的唯一办法似乎是自己控制AGC。