请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC1310 主题中讨论的其他部件:CC1310
您好,
我正在尝试使用运行 contiki的CC1310 Launchpad开发应用程序。 我想知道哪种方法是最好的方法。 我是否仍应使用contiki或尝试TI-RTOS?
我需要使用长距离模式,并 使用802.15 4在多个设备之间建立连接,并将此信息广播给所有节点。 由于我需要使用MAC层,我认为使用TI-RTOS的应用程序是不合理的。
我尝试了Contiki在CC26xx部分中提供的示例,但它们并不是我想要的。 我要查看的示例类似于contiki 系统信息库中IPv6 Simple UDP部分下的广播示例,但已实施到CC13xx设备。 谢谢,我期待您的回答。