This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-CC1310:使用Contiki广播

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/617891/launchxl-cc1310-broadcast-using-contiki

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1310

您好,

我正在尝试使用运行 contiki的CC1310 Launchpad开发应用程序。 我想知道哪种方法是最好的方法。 我是否仍应使用contiki或尝试TI-RTOS?  

我需要使用长距离模式,并 使用802.15 4在多个设备之间建立连接,并将此信息广播给所有节点。 由于我需要使用MAC层,我认为使用TI-RTOS的应用程序是不合理的。

我尝试了Contiki在CC26xx部分中提供的示例,但它们并不是我想要的。 我要查看的示例类似于contiki 系统信息库中IPv6 Simple UDP部分下的广播示例,但已实施到CC13xx设备。 谢谢,我期待您的回答。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果要在星型网络中使用长距离模式和15.4 兼容数据包格式,则最好尝试TI 15.4 堆栈。 TI 15.4 堆栈使用TI-RTOS,SDK中提供了一些示例。 阅读 TI 15.4 堆栈快速入门指南