This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:使用CC1200进行传播实验

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/629173/cc1200emk-868-930-propagation-experiments-with-cc1200

部件号:CC1200EMK-868-930
主题:CC1200中讨论的其他部件

大家好,

我´m这方面的新情况。 所以如果我问的是愚蠢的想法,请纠正我:)

我有一个CC1200EM 868-930板,该板已插入一个专用数据记录器中。 数据记录器基于EFM32 Giant Gecko。

我正在尝试对农作物中的无线传播进行一些测试。

因此,我想将一些数据包从一个TX发送到多个RX,并将其放置在不同距离。(我有4个套件,因此它将是1个TX和3个RX)

我的想法是使用附加状态并从Rx缓冲区中获取,然后将其保存到位于数据记录器中的SD卡。

我管理数据记录器,EFM32GG的编程没有问题。

我´m一些有关如何配置CC1200寄存器的帮助。


我的想法是发送一些具有不同调制的数据包,然后再发送不同的TX增益。 之后我会将这些数据与能效结合起来,我会使用Simplicity Studio监控能效。

有人能帮我取消CC1200寄存器的正确设置(RSSI LQI CRC,调制,RX TX)吗? 我对我想做的事情有更多的细节,但我认为这将会深入到这里。

非常感谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应使用SmartRF Studio为您生成设置。 然后,您可以使用Studio中的代码导出功能,并使用cc120x_ease_link示例中生成的设置文件,可在此处找到: www.ti.com/.../swrc274

    巴西
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,...no,谢谢!