请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200EMK-868-930 主题:CC1200中讨论的其他部件
大家好,
我´m这方面的新情况。 所以如果我问的是愚蠢的想法,请纠正我:)
我有一个CC1200EM 868-930板,该板已插入一个专用数据记录器中。 数据记录器基于EFM32 Giant Gecko。
我正在尝试对农作物中的无线传播进行一些测试。
因此,我想将一些数据包从一个TX发送到多个RX,并将其放置在不同距离。(我有4个套件,因此它将是1个TX和3个RX)
我的想法是使用附加状态并从Rx缓冲区中获取,然后将其保存到位于数据记录器中的SD卡。
我管理数据记录器,EFM32GG的编程没有问题。
我´m一些有关如何配置CC1200寄存器的帮助。
我的想法是发送一些具有不同调制的数据包,然后再发送不同的TX增益。 之后我会将这些数据与能效结合起来,我会使用Simplicity Studio监控能效。
有人能帮我取消CC1200寄存器的正确设置(RSSI LQI CRC,调制,RX TX)吗? 我对我想做的事情有更多的细节,但我认为这将会深入到这里。
非常感谢。