This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1125:更换CC1125助推器组件中的usid

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC-DEBUGGER, CC1125, BOOSTXL-CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/631171/boostxl-cc1125-changing-the-usid-in-the-cc1125-booster-pack

部件号:BOOSTXL-CC1125
线程中讨论的其他部件:CC2511CC-DebuggerCC1125

我刚刚购买了2台CCDebugers,因为我的增压器包具有相同的ID,并且我不能在同一台PC上使用这两台。 我更新了CCDebugger上的固件,现在将增强板连接到CCDebugger,CCD上的指示灯呈绿色稳定亮起。 我启动了SmartRF Studio 7,但看不到ID是如何更改的。 有人能帮忙吗?

谢谢

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BoosterPack上的调试接口实际上是CC-Debugger (两者都使用具有相同映像的CC2511)。 然后,应该可以使用 www.ti.com/.../swru197h.pdf中的8.4 中所述的方法 来设置ID号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我这样做了,我能够更改EB上的ID。 但是,我擦除了所有固件,现在它显示为CCDebugger。 如何将原始固件恢复到EB上?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否需要? 换言之,您是否能够将主板与主板上的固件一起使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能没有很好地解释这一点。 我只更换了其中一个增压器组件,但现在它在我编程时报告了不同的ID。 在Smart RF Studio 7中,它被识别为CC调试器(USB ID =0101 (它是0100)固件版本=0000)-无芯片
    我无法选择CC1125,因为它未被识别为CC1125。 如何设置寄存器和测试而不能执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不太熟悉BoosterPack,所以可能会误导您。 查看文档中的屏幕截图,CC2511的行为应类似于TRXEB,这意味 着www.ti.com/.../swru294a.pdf中的11.2 更正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信这会导致我重新编程CCDebugger而不是BoosterPack。 当我在闪存编程器中连接时,它同时显示了助推器和CCDebugger。 当我选择EB bootloader标记时,仅显示CCDebugger (原始)。 这就是它没有向我显示我现在被称为CCDebugger的助推器。 如果我继续,我可能要擦除CCDebugger。 您同意吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在这里进行了测试,因为我们已经做了很长时间了。 您观察到的内容是正确的,只能出现CCDebugger。 如果您按照用户手册操作,您将刷新BooterPack。 上传引导加载程序后,您必须按照文档中的说明上传固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照您的建议执行了操作,但收到一个错误-"无法重置CC调试器"。 CC调试器的绿色指示灯亮起,扩展板(EB)与其连接,并与以前一样通过USB电缆供电。 EB上没有指示灯。 我尝试重置CC调试器。 相同。 我被卡住了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PeterG:

    不确定您的案例中出现了什么问题,但我将通过屏幕截图逐步介绍该流程。 不要使用任何BOOSTXL-CC1125板,但使用TrxEb板应该相同。

    步骤1. 对引导加载程序进行编程。

    选择EB bootloader选项卡。

    -将CC-Debugger连接到BOOSTXL-CC1125的P1。

    -将USB电缆连接至BOOSTXL-CC1125以用作电源。 或者,如果它安装在启动板上,我想这应该足够了。 没有任何关于主板的经验,所以我不能完全确定这是什么。

    -选择闪存映像:USB_bootloader_trxeb.hex

    在您的案例中,您应该会看到大致相同的情况。 CC-Debugger用作调试探头,对BOOSTXL-CC1125板上的CC2511进行编程。

    第2步: 对固件编程

    -选择EB应用程序(USB)选项卡。

    -断开CC-调试器。

    -将USB直接连接至BOOSTXL-CC1125 (如果尚未连接以供电)。

    -选择闪存映像:cebal_fw_trxeb.hex

    重启主板后,我希望您能通过SmartRF Studio看到主板。

    此致,
    Øyvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.引导加载程序。 我尝试了TRxEB/USB-bootloader-TRxEB.hex,但它给出了一个错误,说无法重置CC调试器。 然后我尝试了SmartRF05EB\USB-bootloader_SRF05EB.hex,它编程正常。 然后我去做固件。 我断开USB电缆与CC调试器的连接,并断开带状电缆与我的助推器的连接。 现在我的设备未显示在SmartRF闪存编程器中。  

    IAM不确定SmartRF05EB是什么,但我不应该尝试对CC1125增强组件进行编程?

    谢谢

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天上午我再次尝试使用Good EB,发现EB类型是TrxEB。 我决定使用TrxEB引导加载程序再次尝试'bad’EB。 这次运行正常,固件更新也运行良好。 我现在可以看到SmartRF工作室中有两个EBS,它们有不同的usid。
    感谢你的所有帮助。 我们对此表示感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保P7上的跳线设置正确,以便通过USB连接供电。

    SmartRF05EB是另一个类似于TrxEB的评估板。 它们都使用CC2511作为USB控制器和调试探头。 SmartRF05EB用于SoC,而TrxEB用于收发器。 SoC通过调试接口控制(仅在SoC上可用),收发器通过SPI接口控制。 这就是为什么我认为TrxEB引导加载程序最适合CC1125助推器包的原因。 不知道为什么您在其中一个引导加载程序映像中出现了“重置”错误。 在增强器组件的CC2511上对引导加载程序进行编程时,首先要执行的操作是重置CC2511,使其进入“调试模式”。 因为CC-调试器将使用CC2511的调试接口来执行编程,所以需要使用此接口。 因此,重置通常是独立于bootloader映像进行的。

    当闪存编程器无法对引导加载程序进行编程时,您能否提供闪存编程器的屏幕截图?

    此致,
    Øyvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    糟糕! 这很奇怪。 忘记我的最后一个回复。 上次发布时没有看到。 很高兴你能解决这个问题。

    此致,
    Øyvind
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我发送了另一封邮件,说我已经解决了这个问题。 我不知道为什么收到重置消息。 它可能是按照我为它们供电或连接它们的顺序。 我现在看不到,因此无法提供屏幕截图。 我现在正在运行SmartRF Studio 7中的练习

    再次感谢您的帮助。

    彼得