线程中讨论的其他部件:CC2511, CC-Debugger, CC1125,
我刚刚购买了2台CCDebugers,因为我的增压器包具有相同的ID,并且我不能在同一台PC上使用这两台。 我更新了CCDebugger上的固件,现在将增强板连接到CCDebugger,CCD上的指示灯呈绿色稳定亮起。 我启动了SmartRF Studio 7,但看不到ID是如何更改的。 有人能帮忙吗?
谢谢
彼得
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我刚刚购买了2台CCDebugers,因为我的增压器包具有相同的ID,并且我不能在同一台PC上使用这两台。 我更新了CCDebugger上的固件,现在将增强板连接到CCDebugger,CCD上的指示灯呈绿色稳定亮起。 我启动了SmartRF Studio 7,但看不到ID是如何更改的。 有人能帮忙吗?
谢谢
彼得
您好,PeterG:
不确定您的案例中出现了什么问题,但我将通过屏幕截图逐步介绍该流程。 不要使用任何BOOSTXL-CC1125板,但使用TrxEb板应该相同。
步骤1. 对引导加载程序进行编程。
选择EB bootloader选项卡。
-将CC-Debugger连接到BOOSTXL-CC1125的P1。
-将USB电缆连接至BOOSTXL-CC1125以用作电源。 或者,如果它安装在启动板上,我想这应该足够了。 没有任何关于主板的经验,所以我不能完全确定这是什么。
-选择闪存映像:USB_bootloader_trxeb.hex
在您的案例中,您应该会看到大致相同的情况。 CC-Debugger用作调试探头,对BOOSTXL-CC1125板上的CC2511进行编程。
第2步: 对固件编程
-选择EB应用程序(USB)选项卡。
-断开CC-调试器。
-将USB直接连接至BOOSTXL-CC1125 (如果尚未连接以供电)。
-选择闪存映像:cebal_fw_trxeb.hex
重启主板后,我希望您能通过SmartRF Studio看到主板。
此致,
Øyvind
1.引导加载程序。 我尝试了TRxEB/USB-bootloader-TRxEB.hex,但它给出了一个错误,说无法重置CC调试器。 然后我尝试了SmartRF05EB\USB-bootloader_SRF05EB.hex,它编程正常。 然后我去做固件。 我断开USB电缆与CC调试器的连接,并断开带状电缆与我的助推器的连接。 现在我的设备未显示在SmartRF闪存编程器中。
IAM不确定SmartRF05EB是什么,但我不应该尝试对CC1125增强组件进行编程?
谢谢
彼得
确保P7上的跳线设置正确,以便通过USB连接供电。
SmartRF05EB是另一个类似于TrxEB的评估板。 它们都使用CC2511作为USB控制器和调试探头。 SmartRF05EB用于SoC,而TrxEB用于收发器。 SoC通过调试接口控制(仅在SoC上可用),收发器通过SPI接口控制。 这就是为什么我认为TrxEB引导加载程序最适合CC1125助推器包的原因。 不知道为什么您在其中一个引导加载程序映像中出现了“重置”错误。 在增强器组件的CC2511上对引导加载程序进行编程时,首先要执行的操作是重置CC2511,使其进入“调试模式”。 因为CC-调试器将使用CC2511的调试接口来执行编程,所以需要使用此接口。 因此,重置通常是独立于bootloader映像进行的。
当闪存编程器无法对引导加载程序进行编程时,您能否提供闪存编程器的屏幕截图?
此致,
Øyvind