This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101CC1190EMK868:1190:与CC1190范围扩展器的通信较弱

Guru**** 2537140 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/632003/cc1101cc1190emk868-weaker-communication-with-the-cc1190-range-extender

部件号:CC1101CC1190EMK868</s>1190

TI社区您好!

我的CC1101-CC1190评估1190评估模块套件有问题。 我尝试在作为发射器的CC1101和作为接收器的CC1101和CC1190范围扩展器之间建立通信。

接收模块连接到Raspberry PI Zero。

两个CC1101之间的通信工作正常,因此我想添加CC1190以改善接收器的范围。 由于客户的原因,不应更改传输配置。

我订购了评估套件以直接使用TI参考设计,并将接收CC1101替换为评估套件。

与CC1101类似,它通过SPI接口连接到树莓,并从其获得3.3 V电源电压。  

我没有更改正确的CC1101的工作配置,但现在接收信号比以前弱得多。 我的RSSI值在发射器旁边的-79dbm左右,

所以我猜我的CC1190不能正常工作。

我的HGM针脚通过硬接线连接到VDD,我的PA_EN设置为低电平,我的LNA_EN设置为高电平。

对于PA_EN和LNA_EN,我已经尝试了不同的方法将它们拉至所需的值。

我使用了CC1101的GDO0和GDO2引脚,分别硬接线至GND或VDD,并尝试使用树莓的两个GPIO设置它们,但我始终得到相同的结果。 我测量了CC1190引脚处的电压,每次尝试后,PA_EN的电压为0V,LNA_EN的电压为3V,如所需。

三个电源电压针脚也在3.3V上。 我看到偏置引脚应该在1.5V上,这表明芯片工作正常。 我在那里测量了0.07伏电压,但我不知道我的配置中可能会出现什么问题。 我使用 CC1101_CC1190EM-Schematic将1190将套件连接到覆盆子上,手头没有TI开发套件。

如果有人有想法,这会拯救我的一天!

此致

Marcel Kettelgerdes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -我是否正确地理解您:您使用 www.ti.com/.../cc1101cc1190emk868 作为1190作为收件人?
    -您是否运行@Ω 869.525 MHz? 板上的SAW过滤器将开始过滤其它频率。
    -对于RX,电压正确,LNA_EN ='1',PA_EN ='0'。