部件号:CC1101CC1190EMK868</s>1190
TI社区您好!
我的CC1101-CC1190评估1190评估模块套件有问题。 我尝试在作为发射器的CC1101和作为接收器的CC1101和CC1190范围扩展器之间建立通信。
接收模块连接到Raspberry PI Zero。
两个CC1101之间的通信工作正常,因此我想添加CC1190以改善接收器的范围。 由于客户的原因,不应更改传输配置。
我订购了评估套件以直接使用TI参考设计,并将接收CC1101替换为评估套件。
与CC1101类似,它通过SPI接口连接到树莓,并从其获得3.3 V电源电压。
我没有更改正确的CC1101的工作配置,但现在接收信号比以前弱得多。 我的RSSI值在发射器旁边的-79dbm左右,
所以我猜我的CC1190不能正常工作。
我的HGM针脚通过硬接线连接到VDD,我的PA_EN设置为低电平,我的LNA_EN设置为高电平。
对于PA_EN和LNA_EN,我已经尝试了不同的方法将它们拉至所需的值。
我使用了CC1101的GDO0和GDO2引脚,分别硬接线至GND或VDD,并尝试使用树莓的两个GPIO设置它们,但我始终得到相同的结果。 我测量了CC1190引脚处的电压,每次尝试后,PA_EN的电压为0V,LNA_EN的电压为3V,如所需。
三个电源电压针脚也在3.3V上。 我看到偏置引脚应该在1.5V上,这表明芯片工作正常。 我在那里测量了0.07伏电压,但我不知道我的配置中可能会出现什么问题。 我使用 CC1101_CC1190EM-Schematic将1190将套件连接到覆盆子上,手头没有TI开发套件。
如果有人有想法,这会拯救我的一天!
此致
Marcel Kettelgerdes