This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1125:BOOSTXL-CC1125,带以太网

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/631877/boostxl-cc1125-boostxl-cc1125-with-ethernet

部件号:BOOSTXL-CC1125
主题:CC1125中讨论的其他部件

请建议使用任何具有以太网接口的主板,以评估CC1125。

我需要将数据从以太网接口发送/接收到cc1125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要直接在启动板上使用BooterPack,您必须查看带有以太网连接器的启动板(www.ti.com/.../launchpads.page)。 然后必须为MCU编写SPI驱动程序以控制CC1125。 或者,您可以通过UART/SPI/ I2C将以太网数据包发送到控制CC1125的MSP。

    为什么使用CC1125 BoosterPack? 为什么选择以太网? 您能描述一下该系统吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我想使用cc1125芯片的方式,请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了将以太网数据包转换为可通过无线方式发送的数据包之外,您还需要一个MCU来设置和控制CC1125。 您对要在此处使用的MCU有什么想法吗? 在PC端,一个选项是WiFi芯片或TIVA。