This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120, CC1310, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/630990/cc1125-cc1125

部件号:CC1125
主题中讨论的其他部件: CC1120CC1310CC1200

您好,

我正在设计一个采用CC1125和SKY6.5313万的系统,工作频率为915MHz。

但SmartRF Studio_7_orb 2.7 0不提供“范围扩展器”选项(在CC1120中提供),您是否会为我们提供建议的注册设置

1.硬件:CC1125+SKY65313,6.5313万,

2.比特率:50Kbps @915MHz

3. TX功率28dBm

四,XTAL频率:32MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用CC1120设置。

    只要您使用32 MHz xtal而不是窄带,那么您使用CC1125的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时回复。

    只需用相同的设置压缩SmartRF,CC1120 / cc1125的导出寄存器,仅参数:Freq_fi_CFG / SYMBOL_RATE0/PA_CFG0/FS_CAL1/FS_VCO0/XOSC1/XOSC3不同。 那么我是否可以使用CC1120的设置(上述注册表除外)?

    40MHz TCXO将在稍后进行测试,以检查32MHz之间的差异。
    我们希望通过CC1125在50~100kbps数据速率下获得更高的灵敏度。 也许我不太了解cc112x的规格,请您给我建议。 我们需要100kbps的数据速率,2 km 可靠范围当TX天线在水面上只有0.5 高时,cc1125是最佳选择,哪种模式更好?

    非常感谢!
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进入设置之前,您是否使用此处的Excel shhet计算了估计范围: e2e.ti.com/.../37.5556万

    对于高数据,CC1120和CC1125将提供相同的性能,但CC1125 @40 MHz将提供稍大的RX BW,这在频率偏移容差方面可能是一个优势。

    对于100 kbps,CC1200或CC1310可能是更好的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我们用Excel文件估算了范围,这是一个出色的工具。

    根据计算,951MHz,29dBm,0.5 m 的Tx天线,2 m 的Rx天线,范围为2885 m@50kbps,1689 m@200kHz。如果能达到该范围,那就更好了。

    我们将检查cc1200和cc1310。

    感谢您的大力支持,祝您度过美好的一天!

    Oliver