This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:用于919MHz ~ 923MHz的CC1350 + CC1190参考设计

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/630297/cc1350-cc1350-cc1190-reference-design-for-919mhz-923mhz

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件: CC1310CC1190

尊敬的TI支持团队:  

今年年初,我们根据CC1350 LaunchPad + CC1310+CC1190 LaunchPad1190 LaunchPad (EU)参考设计作为我们的初始原型主板,设计了自己的主板,它在初始开发工作中运行良好。

但是,最近当地政府告诉我们,我们需要将其他频段(919MHZ ~ 923MHz)用于物联网应用。

由于我们的射频设计背景较弱,我正在寻找CC1190部分的参考设计,它支持919MHz ~ 923MHz的频率范围。 我们是否可以使用CC1310+C1190 LP1190 LP (US)参考设计来满足此要求? 或者,我们需要对RF匹配电路部分进行进一步修改?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    董事会必须遵守哪项法规?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这是指马来西亚法规标准。  

    下表显示了RFID的频段,我们也可以将其用作物联网应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    可以获得您的建议以满足频段要求。 期待您的反馈。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您发布的表格仅显示频段,而不显示2和3谐波限值,这是提供有关如何更改设计的建议所需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    到目前为止,我们只能从当地政府网站获取此文档,它没有提及2或3谐波限值。  

    e2e.ti.com/.../Class_2D00_Assignment_2D00_No_2D00_3_2D00_of_2D00_2015Latest.pdf

    物联网设备可能需要满足915MHz频段标准,但实际允许的工作频率范围是919MHz ~ 923MHz?  

    P/s:我的RF背景较弱,可能无法回答您的某些问题。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    全球法规往往受ETSI或FCC的启发,这意味着工作频段可能不同,但限制等于ETSI或FCC。

    如果规则受ETSI启发,您应使用欧盟版本的LP,但更换SAW滤波器,对于FCC,请使用美国版本并更换SAW滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈,很好地了解此信息。  

    是否可以获得您的建议来审核我们的新发芽器设计,以确保我们在RF部分的操作正确?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,我想我就这个问题发了一个答复:是的,我可以快速地看看那些细菌。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的帮助,因为我们已经解决了这一问题。  

    完成设计后,我会将光绘文件发送给您,以便快速检查。  

    谢谢你