请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 主题中讨论的其他部件:CC1350, CC1125, CC1190
您好,
我想知道CC1310 (或CC1350)是否符合接收器ETSI EN 30.022万 1类要求?
我可以看到CC1125的应用说明(此处)和参考设计(此处),但我在CC1310 (或CC1350上)上找不到任何内容。
从 该应用说明来看,CC1310和CC1190是否可以实现?
请你在这方面多说几点:)