This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:符合ETSI EN 30.022万-1类/ 1类标准?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, CC1125, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/630062/cc1310-etsi-en-300-220-1-category-class-1-compliance

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1350CC1125CC1190

您好,

我想知道CC1310 (或CC1350)是否符合接收器ETSI EN 30.022万 1类要求?

我可以看到CC1125的应用说明(此处)和参考设计(此处),但我在CC1310 (或CC1350上)上找不到任何内容。

该应用说明来看,CC1310和CC1190是否可以实现?

请你在这方面多说几点:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1类是典型的窄带规格,CC1310不是窄带芯片。 CC1310不符合1类标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,TER,

    我假设这也适用于CC1350吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,在低于1GHz的一面上,CC1310和CC1350相等。