主题中讨论的其他部件:CC1310, CC1350, UNIFLAASH, CC1350STK
你(们)好
我正在尝试使用
用于TI-RTOS系统的SimpleLink
Sub-1 GHz传感器到云网关参考设计TIDC-0.1002万
我按照前面提到的教程操作。但是当我启动蓝混合 URL时,我无法在设备网络下看到打开选项
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在尝试使用
我按照前面提到的教程操作。但是当我启动蓝混合 URL时,我无法在设备网络下看到打开选项
您好,
听起来CC3220和CC13x0协处理器之间的通信可能存在问题。
您能否回答以下问题,以便我帮助您解决问题。
如果您按下CC13x0启动板上的重置按钮,您是否看到红色和绿色LED闪烁,以及是否看到终端上出现调试信息?
您是否正在使用TI设计中提供的协处理器_cc13xx_lp.hex文件来刷新协处理器启动板?
您是否使用CC1350或CC1310作为协处理器?
此致,
Hector
Hector,您好!
感谢您的跟进。 我将协处理器映像重做到1350启动板,现在它已全部连接。
但是,我使用1350 sensortag而不是1350 launchpad作为传感器节点,我在其中加载了您的预置\ CC1350_SensorTag \ SENSOR_cc1350stk_915MHz.hex。 由于在uniflash列表中没有cc1350 sensortag,我选择了cc1350F128来执行此工作,对吗? 我只在IBM Web门户上看到温度,照明和湿度+风扇, 所有其他传感器数据都在哪里,sensortag是否需要额外的开发工作才能显示其所有功能? 这些传感器数据只出现了一段时间,似乎无法保持与协处理器的连接,我现在失去了传感器连接。
我还发现3220sf中的配置Web门户非常慢,尽管有些患者会加载页面。
谢谢!
杨先生