This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:无法连接到云

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350, UNIFLASH, CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/637509/cc3220sf-launchxl-not-able-to-connect-to-cloud

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC1310CC1350UNIFLAASHCC1350STK

你(们)好  

我正在尝试使用  

用于TI-RTOS系统的SimpleLinkTmSub-1 GHz传感器到云网关参考设计TIDC-0.1002万  

我按照前面提到的教程操作。但是当我启动蓝混合 URL时,我无法在设备网络下看到打开选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sneha,

    您是否看到过:? e2e.ti.com/.../63.2096万

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我看到了这个并选中了。我的默认配置设置为TLS可选。问题是当我启动应用程序时,安全选项会提供"打开"选项一秒钟,然后再次变为空白。网络模式始终显示未启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处相同,请回答TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听起来CC3220和CC13x0协处理器之间的通信可能存在问题。  

    您能否回答以下问题,以便我帮助您解决问题。

    如果您按下CC13x0启动板上的重置按钮,您是否看到红色和绿色LED闪烁,以及是否看到终端上出现调试信息?

    您是否正在使用TI设计中提供的协处理器_cc13xx_lp.hex文件来刷新协处理器启动板?

    您是否使用CC1350或CC1310作为协处理器?

    此致,
    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector,您好!

    感谢您的跟进。 我将协处理器映像重做到1350启动板,现在它已全部连接。

    但是,我使用1350 sensortag而不是1350 launchpad作为传感器节点,我在其中加载了您的预置\ CC1350_SensorTag \ SENSOR_cc1350stk_915MHz.hex。 由于在uniflash列表中没有cc1350 sensortag,我选择了cc1350F128来执行此工作,对吗? 我只在IBM Web门户上看到温度,照明和湿度+风扇, 所有其他传感器数据都在哪里,sensortag是否需要额外的开发工作才能显示其所有功能? 这些传感器数据只出现了一段时间,似乎无法保持与协处理器的连接,我现在失去了传感器连接。

    我还发现3220sf中的配置Web门户非常慢,尽管有些患者会加载页面。

    谢谢!

    杨先生