主题中讨论的其他部件: 传感器到云, CC3220SF, CC1310
我正在考虑创建一个无线网络来监控铁路博物馆。 该校区占地约25英亩,有十几个大型金属边陈列棚(60'x400'),全是铁路设备。 最初测量 谷仓内的温度,湿度,PIR和环境光线是一个良好的开始。 此外,还增加了烟雾/CO检测器和蓝牙信号灯,用于解释显示,控制谷仓内的通风口/风扇以降低湿度,存储的机车/汽车上的电池电压。 有很多东西可以监控。
我的问题是:
1.哪个频段最适合此无线网络? (我认为越低越好-由于金属含量,314-450 MHz)
2.哪种网络架构(即start,mesh) 最适合? IPv6LoPWAN,Zigbee,15.4 Star
3. cc1350是否看起来是一个良好的整体解决方案?
4.关于传感器到云软件的建议(ThingSquare,StackArmour)
我知道这是很好的-只是寻找一般信息,为我指明一个好的方向...
Warren