This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:用于博物馆的室内/室外无线网络

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC3220SF, CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/646069/cc1350-indoor-outdoor-wireless-network-for-museum

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件: 传感器到云CC3220SFCC1310

我正在考虑创建一个无线网络来监控铁路博物馆。 该校区占地约25英亩,有十几个大型金属边陈列棚(60'x400'),全是铁路设备。  最初测量 谷仓内的温度,湿度,PIR和环境光线是一个良好的开始。 此外,还增加了烟雾/CO检测器和蓝牙信号灯,用于解释显示,控制谷仓内的通风口/风扇以降低湿度,存储的机车/汽车上的电池电压。 有很多东西可以监控。

我的问题是:

1.哪个频段最适合此无线网络? (我认为越低越好-由于金属含量,314-450 MHz)

2.哪种网络架构(即start,mesh) 最适合?  IPv6LoPWAN,Zigbee,15.4 Star

3. cc1350是否看起来是一个良好的整体解决方案?

4.关于传感器到云软件的建议(ThingSquare,StackArmour)

我知道这是很好的-只是寻找一般信息,为我指明一个好的方向...

Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是的,您的回答正确,频率越低,范围越适合您的应用。

    2.鉴于TI 15.4 堆栈支持包括433MHz在内的不同频带,请参阅本 文档中的表1 ,并且我们还提供了传感器到云应用的参考设计,因此它应该非常适合此应用。

    3. CC1350应该是一个很好的整体解决方案,因为您可以在同一器件上运行TI 15.4 并执行BLE信标

    4.目前,我们为TI 15.4 堆栈One基于Linux的解决方案提供2个传感器到云解决方案 ) 和另一个基于CC3220SF嵌入式Wi-Fi MCU(. ) ,这些解决方案支持AWS IoT,IBM Cloud和本地托管的Web界面来管理网络。 注:嵌入式CC3220版本的当前版本不支持AWS IoT,但即将发布的版本将在未来几个月内发布。  

    我希望这能有所帮助,
    Hector  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要考虑的一件事是允许您在不同频段中使用的输出功率。 通常,433 MHz的最大允许输出功率比868 MHz/915 MHz低得多。 查看您要在其中使用设备的地区的法规。 即使低频的衰减较低,由于输出功率较低,链路总预算也可能较低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Hector -
    感谢您提供信息。 立即了解从传感器到云的解决方案。

    一个快速问题- 15.4 星形与IPv6LoPWAN的+/-是什么? 对于此应用程序的完整解决方案,我可以设想50多个传感器节点,也许是几百个。

    此时,从传感器到云的解决方案似乎非常复杂。 我还联系了Thingsquare和StackArmour,等待他们的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Guru。 在哪里可以检查433与868/915MHz频段的电源要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在美国,请访问 :www.ecfr.gov/.../text-idx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在TI 15.4 堆栈中,启用了安全性的网络最多可在80到50个器件之间,这受我们协处理器中的内存量的限制。 在6LoWPAN上,如果您的边界路由器是基于具有足够内存的设备(例如基于Linux的边界路由器),则拥有数百个节点的网络应该没有问题。 此外,根据您的网络拓扑和流量模式,您可能需要有多个连接到Internet的边界路由器才能正确管理大型网络。

    如果您计划使用TI 15.4 堆栈,解决此问题的一种方法是拥有多个网络,每个网络包含50到80个设备,然后通过云将所有网络作为一个网络进行管理,前提是每个网络都将传感器信息推送到 云。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我n´t cc1310 launchpad,如何使用de REST API (如果存在),例如创建GUI并发送命令用于创建PAN,我在Linux上看到了该应用程序,但我不能访问该应用程序上的REST API, 那么,创建GUI以发送TX - RX数据(如Linux应用程序)需要什么?

    感谢你能抽出时间