This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:SimpleLink双频CC1350可以'不更新IBM Quickstart

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/646089/cc1350stk-simplelink-dual-band-cc1350-can-t-update-ibm-quickstart

部件号:CC1350STK
主题:CC1350中讨论的其它部件

大家好,

我已开始使用SimpleLink CC1350作为学习物联网概念的起点。 我的标签是全新的,昨天就知道了。 我做的第一件事是按照说明操作,安装iOS应用程序以读取传感器信息。

应用程序中的一切都正常,我第一次打开云服务时,在线看到了传感器读数。  

我关闭了应用程序,然后去做其他事情。 几个小时后,我尝试做与以前相同的事情,但现在与Watson进行了对话。 这就是问题开始的时候:每次我尝试从云读取数据时,我都会收到消息:"您输入的设备ID有效,但我们正在等待您的设备向我们发送消息。 让您的设备向我们发送一些有效数据-我们将为您呈现!"

我正在运行FW Rev: 1.3 Tm1  

有人能帮我吗,请吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的应用程序是否仍在接收来自SensorTag的传感器数据? 如果是这样,请尝试关闭云数据功能,然后再打开以重置MQTT连接。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前曾尝试打开和关闭它,甚至尝试关闭电池并再次将其放回。 是否有潜在客户?