Other Parts Discussed in Thread: CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1350STK 主题:CC1350中讨论的其它部件
大家好,
我已开始使用SimpleLink CC1350作为学习物联网概念的起点。 我的标签是全新的,昨天就知道了。 我做的第一件事是按照说明操作,安装iOS应用程序以读取传感器信息。
应用程序中的一切都正常,我第一次打开云服务时,在线看到了传感器读数。
我关闭了应用程序,然后去做其他事情。 几个小时后,我尝试做与以前相同的事情,但现在与Watson进行了对话。 这就是问题开始的时候:每次我尝试从云读取数据时,我都会收到消息:"您输入的设备ID有效,但我们正在等待您的设备向我们发送消息。 让您的设备向我们发送一些有效数据-我们将为您呈现!"
我正在运行FW Rev: 1.3 1
有人能帮我吗,请吗?
提前感谢。