This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120频率合成器校准

Guru**** 2554480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/641907/cc1120-cc1120-frequency-synthesiser-calibration

部件号:CC1120
主题: CC1125中讨论的其他部件

大家好,我使用的是CC1120,rev 2.1 ,因此我正在按照芯片勘误表应用手动校准。

用户手册中规定在更改频率之前应进行校准,但我发现校准失败。 (我得到的频率不正确)。 如果我将顺序更改为
[1]设置freq (寄存器FREQ2,1,0)... [2]空闲... [3]执行手动校准[4] IDLE ...[5] Tx或Rx
然后我得到正确的频率。  

请发表评论。

温度变化。  如果温度发生明显变化,用户手册规定执行校准.... 5°C,10°C等的显著温度变化是什么???

如果电源电压和芯片温度保持或多或少的恒定,我是否仍需要定期进行校准?

通常是什么意思?? 每10毫秒,100毫秒,10秒1小时???

我打算在实际设计中使用CC1125 (我正在使用CC1120 EVM,因为它们可用).... 您能确认我不需要手动校准,并且可以在该芯片中使用自动校准。

干杯... Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "用户手册中规定在更改频率之前应进行校准":我没有尝试找到您所指的用户指南的确切部分,因此我不知道确切的措辞。 但是是的,您必须首先设置FREQ字,因为VCO校准必须在您要使用的频率上完成。

    关于校准的问题很难回答。 如果电压和温度恒定,则不需要进行新校准。 此外,我们还进行了一些测试,表明在VCO脱离锁定之前,温度可能会变化50-60度。 问题始终是,如果出于任何原因执行校准,会发生什么情况? 如果您有一个关键系统(紧急报警等),则不能选择丢失数据包。 另一方面,对于温度传感器,每隔x分钟发送一次数据,丢失数据包不会有任何后果。

    在使用acks的非关键系统中,可以选择立即进行校准,如果x个数据包丢失,TX和RX端都会请求校准。 对于关键系统,请校准进入RX/TX的确切时间,每隔1 s/10秒校准一次,以便安全。 校准需要一些时间和电流,但对于超过1秒的间隔,影响很小。

    如勘误表所述,2.1 只需要手动校准。 2.3 上市已有几年了,所以我很惊讶您居然拥有2.1 1。