请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1120 主题: CC1125中讨论的其他部件
大家好,我使用的是CC1120,rev 2.1 ,因此我正在按照芯片勘误表应用手动校准。
用户手册中规定在更改频率之前应进行校准,但我发现校准失败。 (我得到的频率不正确)。 如果我将顺序更改为
[1]设置freq (寄存器FREQ2,1,0)... [2]空闲... [3]执行手动校准[4] IDLE ...[5] Tx或Rx
然后我得到正确的频率。
请发表评论。
温度变化。 如果温度发生明显变化,用户手册规定执行校准.... 5°C,10°C等的显著温度变化是什么???
如果电源电压和芯片温度保持或多或少的恒定,我是否仍需要定期进行校准?
通常是什么意思?? 每10毫秒,100毫秒,10秒1小时???
我打算在实际设计中使用CC1125 (我正在使用CC1120 EVM,因为它们可用).... 您能确认我不需要手动校准,并且可以在该芯片中使用自动校准。
干杯... Tom