This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:双映像概念项目中的BLE是否仅具有连接功能(无数据传输)?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/640146/cc1350stk-does-the-ble-in-dual-image-concept-project-only-has-connection-function-no-data-transmission

部件号:CC1350STK
主题:CC1350中讨论的其它部件

如果是,您是否考虑过您可以实际定制 BLE协议?(因为我听说可以使协议仅为8KB,仅具有广告,连接和简单数据传输功能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,如何使用CCS观察项目的图像大小?
    提前感谢您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果成功构建二进制文件,则可以检查地图文件以了解图像的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,您告诉我您使用CC1350成功构建了RF+BLE项目,您是否定制了BLE堆栈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在项目树的FlashROM文件夹下找到地图文件。