请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200DK 您好,
我订购了CC1200DK,但收到的套件只有一 个CC1200EM 868-930 MHz卡。 我有2根天线,但只有一 个CC1200EM 868-930 MHz卡。 此外,显示屏也会损坏。 他们工作,但有裂缝,我担心很快就会停止工作。 我创建了一个服务请求,但被要求将其发布到博客中以获得支持。
感谢您的帮助。
服务请求编号1-4028520196