This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:缺少CC1200EM 868-930 MHz卡

Guru**** 2504565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/657517/cc1200dk-missing-cc1200em-868-930-mhz-card

部件号:CC1200DK

您好,

   我订购了CC1200DK,但收到的套件只有一 个CC1200EM 868-930 MHz卡。 我有2根天线,但只有一 个CC1200EM 868-930 MHz卡。 此外,显示屏也会损坏。 他们工作,但有裂缝,我担心很快就会停止工作。 我创建了一个服务请求,但被要求将其发布到博客中以获得支持。

感谢您的帮助。

服务请求编号1-4028520196

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash,

    我觉得显示屏还可以,只要取下塑料保护盖,线条就会消失。 小心拉动。 很抱歉,包装盒中没有2个商品,请给我发送朋友邀请,我会再给您发送两个商品。

    此致,
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的快速响应。 我确实取下了塑料保护盖,线条确实在盖板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将您添加为朋友。 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

          您是否有发运卡的地址? 您可在服务请求编号1-4028520196中找到该服务。 如果您无法访问,请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否收到了更换套件?

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 我收到了套件,他们很棒!!