This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:在自定义cc1350模块中接收SUB1数据包

Guru**** 2586375 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/660311/ccs-cc1350-receive-sub1-packets-in-custom-cc1350-module

部件号:CC1350
主题: CC1100中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我目前正在做的项目是在cc1350中接收sub1数据包。 之前我们曾使用CC1100。 现在我们必须用自定义cc1350模块替换CC1100。 我尝试了在资源管理器中找到的示例TX Rx项目,发现它工作正常(我尝试了rFPackettx和rFPacketRx项目)。 但在看了之后,我发现这些项目使用的是868MHz。 在我的情况下,数据包以915 MHz的速度传输。 我还知道,为了更改频率,应该编辑SmartRF_settings文件。 我尝试了这个,但我仍然无法接收任何数据包。 我做错了什么? 谁能告诉我正确的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的'新'设置可由应用程序SmartRF Studio生成。
    在GUI中设置适当的设置(并验证Tx/Rx),单击Code export (代码导出)并将设置复制到SmartRF_settings文件中。

    有一个处理此类操作的培训,请查看:
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我打算用cc1350替换CC1100。 因此,对于RX,我更改了cc1350的频率(915MHz),符号速率(38kbps)和其它值。 仍然无法正常工作。 我是否需要更改任何其他值才能使其发挥作用? 此外,这是什么"同步字词"? 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    dev.ti.com/.../cc1101-migration.html