请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1350 主题: CC1100中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我目前正在做的项目是在cc1350中接收sub1数据包。 之前我们曾使用CC1100。 现在我们必须用自定义cc1350模块替换CC1100。 我尝试了在资源管理器中找到的示例TX Rx项目,发现它工作正常(我尝试了rFPackettx和rFPacketRx项目)。 但在看了之后,我发现这些项目使用的是868MHz。 在我的情况下,数据包以915 MHz的速度传输。 我还知道,为了更改频率,应该编辑SmartRF_settings文件。 我尝试了这个,但我仍然无法接收任何数据包。 我做错了什么? 谁能告诉我正确的方向。