请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1350 主题中讨论的其他部件: CC1310
我希望将一个产品系列从SiLabs迁移到CC1350。 我需要知道CC1350流式传输代码的速度,如果TI有人可以谈论芯片。
注意:我讨厌TI试图销售其开发工具(如代码编写器)的方式,但这比使用不起作用的芯片要好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.