This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350可用性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/660154/cc1350-cc1350-usability

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件: CC1310

我希望将一个产品系列从SiLabs迁移到CC1350。  我需要知道CC1350流式传输代码的速度,如果TI有人可以谈论芯片。

注意:我讨厌TI试图销售其开发工具(如代码编写器)的方式,但这比使用不起作用的芯片要好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Trampas,

    您是否介意我使用提供给E2E系统的电子邮件直接与您联系? 仅供参考,我们于2017年发布了Code Composer 7,从版本7开始,我们决定将整个套件免费提供给所有客户。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以直接联系我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考。 对于我的特定专有协议和设置,我可以将Gecko线与CC1310,CC1350一起并互换使用,没有任何问题。 原理图和源代码明显不同,但它们可以很好地相互通信。