This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:有关芯片的问题

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC2533, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/659636/cc1352r-questions-about-chip

部件号:CC1352R
主题中讨论的其他部件:CC1125CC2533

您好,

我有3个关于CC1352的问题:

 

1.频段。

在CC1352的数据表中,注意到以下频段:

" 433-,450至470-,868-,902至928--,1090- MHz…。

 在RF Studio中,只有868/915MHz频段的示例。

169MHz,315 MHz,419MHz,429MHz,447MHz如何? 是否可以使用它们?

 

2.窄带应用,带有6,25kHz ,12,5kHz和25kHz信道。

在数据表中:

 "接收带宽低至4 kHz ..."

"数据速率只是指示性的。 此范围之外的数据速率也可能受支持。 对于某些特定的设置组合,可能支持较小的范围。"

 通过哪种方式可以对小频带信号进行编程? 无线电性能是什么(选择性,阻塞,相邻信道,灵敏度)? 是否与CC1125 One类似?

 

3. 802.15 的相邻信道抑制4 2,4GHz。

 

在CC1352的数据表中,相邻信道抑制为39dB。  但对于CC2533,它 是49dB。

这是打印错误还是新的无线电芯片性能比11年前的无线电部件差得多(10dBm)?

此外,对于备用信道,性能也更差(5dB):对于CC1352,性能为52dB, 而对于CC2533,性能为57dB。

评论?

提前感谢您的参与,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hei Andre,

    1.由于这是产品的预发行版(不是最终的芯片修订版),我们不能完全支持所有的频段。 400 MHz频段支持将在今年晚些时候添加。
    2.同上。
    3.不是CC1352R在这方面有问题,而是旧设备非常好。 CC13xx和CC26xx器件的无线电与上一代非常不同,而且在许多方面都表现得更好。 例如,只需比较灵敏度和电流消耗。

    Mvh Fredrik