主题中讨论的其他部件:CC1125, CC2533,
您好,
我有3个关于CC1352的问题:
1.频段。
在CC1352的数据表中,注意到以下频段:
" 433-,450至470-,868-,902至928--,1090- MHz…。
在RF Studio中,只有868/915MHz频段的示例。
169MHz,315 MHz,419MHz,429MHz,447MHz如何? 是否可以使用它们?
2.窄带应用,带有6,25kHz ,12,5kHz和25kHz信道。
在数据表中:
"接收带宽低至4 kHz ..."
"数据速率只是指示性的。 此范围之外的数据速率也可能受支持。 对于某些特定的设置组合,可能支持较小的范围。"
通过哪种方式可以对小频带信号进行编程? 无线电性能是什么(选择性,阻塞,相邻信道,灵敏度)? 是否与CC1125 One类似?
3. 802.15 的相邻信道抑制4 2,4GHz。
在CC1352的数据表中,相邻信道抑制为39dB。 但对于CC2533,它 是49dB。
这是打印错误还是新的无线电芯片性能比11年前的无线电部件差得多(10dBm)?
此外,对于备用信道,性能也更差(5dB):对于CC1352,性能为52dB, 而对于CC2533,性能为57dB。
评论?
提前感谢您的参与,