This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:数据包速率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/659040/cc1200-packet-rate

部件号:CC1200

您好,

我们正在对其中一种设计进行原型设计,我们正在使用CC1200,并希望优化其速度,以便我们可以使用的默认SmartRF Studio设置发送12字节有效负载  

169MHz载波,Symbol速率500kSPS,4-GFSK,最大吞吐量,ETSI标准

我们需要知道可以连续发送12字节有效负载的数据包的最快速度。 请提供帮助

-Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够背对背地执行此操作(在最后一个数据包中的CRC之后立即发送前导码)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的时间。 在1us或2us或100us两个12字节的有效负载之间是否有一个背对背的特定时间?

    -Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pawan

    我在SmartRF Studio中进行了一项测试,在该测试中,我将TXOFF模式从IDLE更改为TX (设置RFEND_CFG0 = 0x20),并传输了长度为字节12的3个数据包,“背对背”。 我在“RF Device Commands”(RF设备命令)窗口中将数据包写入TX FIFO,并监控数据包发送信号。
    使用500 kbps设置时,前导码和同步使用2-GFSK发送,而数据包的其余部分使用4-GFSK发送。
    对于长度字节12,数据包需要232 us才能传输:
    ((3字节前导码+ 4字节同步)*8)/50万 +(1个长度字节+ 12个有效负载字节+ 2个CRC字节)*8)/100万 = 232 us
    我测量到每253 us就有一个GDO2 (同步发送/数据包发送)断言,这表明大约有21 us个中间数据包。 要真正背对背发送,您需要使用固定的数据包长度,然后将完整的数据包写入TX FIFO,包括前导码,同步和CRC
    巴西
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你